结果:找到"3D BUG",相关内容338条
- 立创专业版最新版导出3dsetp模型打开出错
- 2024-02-19版本导出3d.setp文件(含有元器件)放入UG10sw2020软件中实体显示错乱!望相关同学早日修复问题!!!!软件关于页信息:软件内3D预览:生成.setp文件导入UG10中效果:(实体错乱)生成.setp文件导入SW2020中效果:(实体错乱)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: bug反馈 3d模型 发帖人:一颗杨树 发帖时间:2024-02-25 11:32:00
- 专业版导出3Dstep文件,圆形板变成方形板
- 首先十分感谢嘉立创EDA的发展,希望国产EDA越来越好!以下反馈下导出3D文件的bug使用EDA网页专业版v2.1.30预览3D文件时板型是正确的圆形但导出3Dstep文件后使用Fusion360打开板形由原来的圆形变成方形了,直径是对的,外形变了最后尝试使用专业版客户端V2.1.20再次导出才得到正确的3D模型。
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug反馈,3D 发帖人:JustiN 发帖时间:2023-08-31 14:28:00
- 立创EDA导出3D文件不全,其中一个元件体积变大,如何解决?
- 嘉立创EDA显示如图,正常导出文件后为STEP文件,用Solidworks2021打开变成下图,有一些元件缺失了,有一个芯片自己放大了,是何原因,怎么解决?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 发帖人:figo 发帖时间:2023-04-23 15:46:00
- LCEDA的3D功能存在反复出现的巨大BUG
- 最新的网页版。做好PCB图后第一次进行3D预览,如图2(其实这已经是第N次了,为了验证BUG已经折腾了好几遍),很多器件都没有3D预览效果修改3D数据,如图3进行预览,如图4,两个白色接插件出现了保存,关掉页面再重新打开,3D预览效果如图5,明明改好的数据,丢失了比较无语的是——这个问题已经反复好多次了。以前也提过这个bug,版本几次更新之后,好像差不多解决了。至少越来越好、顽固丢数据的器件越来越少。但突然某个版本就彻底崩了,功能一塌糊涂,像今天这样怎么改都没用。关注这个问题,其实根本目的是导出3D模型的step格式文件。这是就牵扯到一个发现已久、反馈已久但至今没有任何解决方案的问题:什么样...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 3D BUG 发帖人:飞天野猪 发帖时间:2023-04-09 23:11:00
- 标准版转专业版出问题,专业版导出step模型出错BUG
- 专业版立创EDA,从标准版导进来的,图片的位置发生了偏移,铺铜也有些问题。而且在导出3D模型的时候,预览里是模型完全正常的,但是导出到step之后在本地打开时,板框是错的,元件的位置和数量也是错的。经过测试很可能是工程中含有多个PCB的问题,请尽快修复。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 专业版 3D模型 出错 BUG 发帖人:lightR 发帖时间:2022-05-05 02:26:00
- step模型导出似乎不是实时更新的
- 尝试立创eda的3d模型导出,obj格式是实时更新的,只要器件槽孔的位置移动就会实时更新,并且导出的obj也是正确的。但是step文件不行,我尝试只移动槽孔或者调整边框位置,导出的step文件不会更新。此外,如果先打开一个工程导出step后,再打开另外一个工程并导出step,会发现元器件会混乱。这个问题很容易复现,随便画一个pcb(如图1),加上槽,先导出一次step文件,移动槽后再导出一次,会发现槽位置没变。如图2,第一个图片是槽孔都在一边时导出的step,后面两个都是改变槽孔位置后导出的,可以看到没有变化。而且可以看到明明是两个电容,却变成了一个微动开关,这个旋钮就是我之前打开的工程里用...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3d模型 bug 立创eda step 发帖人:MoTech 发帖时间:2022-04-29 05:49:00
- LCEDA导出的3D模型没有铜皮
- 你好,为什么我导出的3D模型只有板子和过孔还有器件,铜皮和丝印层阻焊层都没有?这是预览:这是导出后的:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:oO独孤醉Oo 发帖时间:2022-04-03 17:35:00
- LCEDA专业版3D文件导出严重BUG
- EDA版本号:V1.5.32前些天使用V1.5.27导出3D文件STEP。没一点问题,这个新版本出现了导出。不是多了莫名奇妙的元件,就是没板子。异性板框连元器件都没,板子还是奇形怪状。希望大佬能解决下,顺便问下那个兄弟有老版本的安装包发我一份,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 BUG 3D 发帖人:FEIFIX 发帖时间:2022-03-17 22:16:00
- 3D预览是整个拼板,而不是单板,这个很不好
- 3D预览是整个拼板,而不是单板,这个很不好
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D,PCB,BUG 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-02-23 08:32:00
- 立创的3D输出看不到覆铜板嘛
- 如题:立创的3D输出看不到覆铜板嘛
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:MRNOBODY 发帖时间:2021-07-19 19:10:00
返回